This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:散热器选项

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1464985/tas5827-heat-sink-options

器件型号:TAS5827

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用以下器件、正在寻找推荐的散热器。 您能否建议客户通常应如何将分立式散热器(即引脚散热片)安装到 TAS5827、或者他们是否可以预期完全依赖于 PCB 中的铜层? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    凭借良好的 PCB 布局、以及良好的散热注意事项(大型洁净接地层、散热过孔)、客户可以依赖 PCB。 当然、向器件添加散热器也有助于略微充分地利用该散热器。 如果希望散热器位于封装顶部、则散热器应为 器件留出1mm 的间隙。 如果需要在 PCB 的另一侧安装散热器、则应使其扁平以与 PCB 进行网状。

    此致、

    Ramsey