This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:输入参考噪声的带宽

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1464999/tlv320adc3101-bandwidth-for-input-referred-noise

器件型号:TLV320ADC3101

工具与软件:

数据表中的图9提供了器件的输入基准噪声。

我对 Vrms/√Hz 值感兴趣-所以我对这次测量的带宽感兴趣。

我怀疑这是在输出端测量的、然后通过增益以输入为基准-这意味着它受到滤波器的频带限制?

能否说明此测量的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您可以假设我们的测量带宽为20Hz - 20kHz。

    此致、
    Jeff McPherson