This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:从不带 EVM 的 PPC3导出寄存器

Guru**** 2596125 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS2780EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1464214/tas2780-export-registers-from-ppc3-without-evm

器件型号:TAS2780

工具与软件:

你好

Im 目前正在等待接受以使用 PPC3软件配置我们正在开发的新产品上使用的 TAS2780的寄存器。
我们如何在不访问 TAS2780EVM 的情况下导出/查看 PPC3中配置的寄存器。

此致
Ben J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于美国假期、回复将延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    TAS2780的二进制导出要求在该过程中连接 EVM。  

    但是、您可以在未连接 EVM 的情况下将 I2C 下载记录到器件。  

    1) 1)首先打开 PPC3并转至器件控制页面。 对设置进行必要的更改。 保存此 PPC3文件。

    2) 2)返回到 PPC3应用中心、然后重新打开 TAS2780 PPC3应用并加载已保存的.ppc3文件。  

    3) 3)打开"I2C"监视器、转至"Log"页面并按绿色小按钮开始 I2C 记录。

    4) 4)打开器件控制面板(在 I2C 监视器正在记录时)

    5) 5)在 TAS2780器件控制面板中按 POWER UP。  

    6) 6)完成后、按下 NOW 红色按钮停止录制、并保存文件。  

    通过这种方式、您可以拥有所有必要的 I2C 事务。 如果清楚、请告诉我。

    此致、
    Arthur