This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:正在寻找使用5V 电压驱动扬声器的寄存器值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463842/tas2780-looking-to-find-register-values-to-use-5v-for-driving-speaker

器件型号:TAS2780

工具与软件:

你好

Im 目前正在努力寻找允许 TAS2780用于5V 电源所需的正确寄存器值。
通常、我们的器件将通过 USB-C PD 以9-24V 的电压运行、但在某些条件下、我预计只有~4.3V 可用电压。

以下原理图显示了芯片的连接


目前我们正在将寄存器0x03设置为0x28、将寄存器0x04设置为0x21。

使用这些设置、它在+9V 电压下工作、但不是5V。 非常感谢您选择合适的查找位置并提供建议。

是否有任何其他相关寄存器需要进行设置以允许在4 Ω 扬声器上进行 Autio 输出



此致
Ben Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于美国假期、回复将延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(Ben)好

    对于默认脚本、您应该参阅数据表中的第10节。  您应该首先尝试在5V = PVDD = VBAT 情况下使用 PWR_MODE0配置。

    此外、如果未找到任何音频、您应该检查器件中的中断寄存器(寄存器0x42 - 0x51)、这些寄存器可以帮助提供一些提示、  

    从您的原理图中可以看出、PVDD 上没有任何去耦电容器吗? 它们是否在器件引脚附近?

    此致、

    Arthur