This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:LM4861M 的更新版本

Guru**** 2561600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463511/lm4861-newer-version-of-lm4861m

器件型号:LM4861

工具与软件:

嗨、团队:

 LM4861M 很旧、是否有可预见的 EOL 问题 ORSO?

还可以提供具有类似规格的最新替代元件的建议吗?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    您是否正在使用/考虑使用 LM4861M 或  LM4861M/NOPB? 我们没有计划 EOL NOPB 版本、但我不确定是否有非 NOPB 版本。 如果您计划使用非 NOPB 版本、我可以与我的团队核实。

    仍然是较旧的器件、但您可以查看 TPA6211A1 作为替代器件。 此器件没有 EOL 计划。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    如果您可以在 NOPB 版本上检查它会很好、因为客户只提供了 LM4861M

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保我会与我的团队核实、并在收到反馈后立即提供更新。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下两个器件的 EOL 状态。 如果有任何问题或疑虑、请告诉我们。  

    LM4861M:计划 EOL  

    LM4861M/NOPB:没有 EOL 计划

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney:

    感谢您的 更新。

    还有一个有关 LM4861MX 的问题、它是否会停产?

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。  

    LM4861M X :计划终止  

    LM4861M X /NOPB:没有停产计划

    此致、
    悉尼诺斯卡特