This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:支持的时钟速率和放大器;输出支持

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, PCM5100A, TPA3251, TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463747/tad5142-supported-clock-rates-output-support

器件型号:TAD5142
主题中讨论的其他器件: PCM5100ATPA3251TAD5112

工具与软件:

关于 TAD5142的两个问题。

1.如果在从模式下运行(我假设这是目标模式的意思)、那么 TAD5142是否能够在脱离正常音频速率的采样频率下运行? 例如、如果我把 FS = 104kHz、bitclock = 64*104kHz = 6.656MHz 馈入 TAD5142、那么它是否可以正常工作? 我现在使用 PCM5100A 执行它。

2.关于 TAD5142是否适合直接驱动 TPA3251 D 类放大器的输入、TI 有什么建议吗? 是否有原理图示例? 我目前使用 PCM5100A + 2x 运算放大器来馈送 TPA3251、对这一切进行压缩并一直到 TAD5142会是一个很好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    由于这是一个硬件器件、您必须在下面列出的其中一个频段中采样:

    104k 不可用。 如果您使用该器件的软件版本 TAD5112、则可以设置器件以进行104k 采样、但您需要对时钟设置进行编程。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    它是如何工作的、因为在从模式下、TAD5142只知道的是位时钟和帧同步比? 没有绝对频率参考、也没有 MCLK。 是否有内部振荡器或其他决定输入绝对频率值的东西?

    谢谢!
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    通过内部时钟树设置运行 DAC 的调制器。 BCLK 通常是该树的输入并充当基准。 这就是采样率受到限制的原因。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您能否提供有关其工作原理的更多详细信息?

    我刚刚收到 TAD5142EVK、并使用音频测试仪(从测试仪提供 I2S 时钟和数据、读回差分输出)进行了以下测试:

    1kHz 输出音调、0dBFS。

    在以下频率范围内、我得到~2Vrms DAC 输出、正如预期:  

    • 4-57 kHz
    • 79-116 kHz
    • 157-234kHz

    但范围为58-78kHz 和117-156kHz、尽管时钟比率正确(BCLK = 64*FSYNC)、但没有输出。

    我希望更清楚地了解为什么 TAD5142以这种方式工作、因为我的应用需要大量的非音频采样率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您是否在这里扫描 FSYNC 频率? 在这些范围内、内部时钟树可能无法自动配置内部时钟分频器。

    如果您需要使用多种不同的采样率、其中一些采样率是非音频的、我强烈建议您获取器件 TAD5112的软件版本。 器件不够智能、无法针对频谱中的每个频率进行自动配置、因此需要进行一些重新配置。 由于硬件器件没有可用的寄存器设置、它不符合您在这里的需要(虽然104kHz 采样率看起来正常、因为您说它可以在79kHz 至116kHz 之间工作?)。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我手动更改了音频测试仪串行发送器上的 FS。 了解了使用 TAD5112以实现充分灵活性的建议。

    我们现在将继续使用 PCM5100A、因为它是一个已知的实体、不涉及任何要继续使用的软件工作。 感谢大家对 TAD5142的反馈。

    谢谢!
    Evan