This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815EVM:下降至安装插件

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463406/tas5815evm-falling-to-install-plug-in

器件型号:TAS5815EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5815

工具与软件:

您好!

我们的客户在安装 TAS5815插件时遇到问题。

他们 为4个单元的 PC 安装了 PPC3、在其情况下、2个 PC 会显示附加的图像。

左下方没有"Connect/Disconnect"(连接/断开)按钮。

您看到这种现象吗? 如何解决该问题?

 

此致、

Mochizuki  

e2e.ti.com/.../TAS5815-PPC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该设备没有"Connect/Disconnect"按钮。 除此之外、如果与 EVM 板连接、它是否会自动连接? 还是仍然没有该按钮?

    我们以前没有遇到过此问题、那如何为这2台 PC 更新 USB 驱动程序或更改为其他 USB 接口?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    在这种情况下、USB 连接不会更改 GUI 显示和器件功能。

    这些故障 PC 的操作系统是 WIN11、您是否对 WIN11有任何疑问?  

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi

    是否能够在 Windows 的设备管理器中看到 USB?

    您可能需要更新适用于操作系统的 WIFI 驱动程序。  

    我确实有一个问题, WiFi 不工作,这也阻止了所有的 USB 接口。

    谢谢

    Jesse