This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA132:更改 VCM 的原因

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1465660/opa132-reason-for-changing-vcm

器件型号:OPA132

工具与软件:

你好、员工

版本 C (SBOS504C)间的关系、共模电压已更改为(V+)-3.5V。
版本 B、它是(V+)-2.5V。
为什么电压下降了1V?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caifan:

    OPA132发生了制造变更、这些变更是由于 OPA132从150毫米工厂过渡到更高效的200mm 制造工艺、以确保供应连续性所致。  

    产品说明书第9节第17页的修订历史记录列出了从修订版本 B 到修订版本 C 的更改。 如果您有疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis