This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951:音频放大器输出引脚短路、然后发出喀嗒/噼啪声

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1464514/lm4951-audio-amp-output-pin-shorted-and-click-pop-sound

器件型号:LM4951

工具与软件:

大家好!

在我的设计中、我们使用 LM4951放大器。

经过一些客户反馈后、未知情况下的音频放大器短路、并且在打开时发出喀哒-噼啪声。

此外、还有低级/连续点击。  

已检查放大器的输入和提供的电压、该电压在范围内。 进行 EDS 测试是为了确保它能够承受这种电压。

是否有人遇到引脚10或引脚6在任何情况下短路?

非常感谢您提供任何建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athanatu:

    您是否是指仅在放大器输出短路后才开始咔嗒声?
    我假设只有一个器件会发生这种情况、而且只有在这种情况下才会发生? 可能是器件已损坏。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    有2个问题:

    1.对 IC 输出端(引脚6和引脚10)短路。 发生此 IC 短路的情况未知、因此很难确定原因是什么?

    2.在上述第1点发生后发出咔嗒声。

    3.此问题导致的样本/设备不止一个。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Athanatu:

    器件可能由于输出短路或过载而损坏?
    请注意、该器件具有热关断保护、但没有提到短路保护。 因此、即使在器件升温到足以触发热关断之前、也可能发生短路导致的过流。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师