This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:数据表中的输出电容器 C9和 C10与评估板中的 C14/C15的极性。

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466485/pcm2706c-polarity-of-the-output-capacitors-c9-and-c10-in-the-datasheet-vs-c14-c15-in-the-evaluation-board

器件型号:PCM2706C

工具与软件:

查看 PCM2706C 和 PCM2707C 的数据表时 、电容器 C9和 C10的+极性朝向 VoutR 和 VoutL
但在 EVM 中、电容器 C14和 C15的+极性会朝向输出插孔/扬声器。

为什么会有这种差异? 还有更多关于所用电阻器和电容器设计选择的信息吗?

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    妥善做法是让电容的正极侧朝向器件。 DAC 将采用共模(VCCP/2)进行输出、并且无论您连接或连接什么、另一侧的直流偏置通常仍为0。  

    但在 EVM 中、此偏置的最终值为3.3V / 2 = 1.15V、这足够低、结合该信号的交流性质、电容在很长时间内不会接触任何危险的反向电压。  

    在最终设计中、我将保持数据表中所示的方向。

    此致、
    Jeff McPherson