Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA, TAS5342A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5342A Thread 中讨论的其他器件:TAS5342LA、
工具与软件:
您好!
我了解到了以下主题、TAS5342A 是 TAS5342LA 的高级兼容产品。
然而、在比较 T.H.D.+N 与输出功率的图表时、TAS5342LA 在输出功率=2W 至20W 范围内似乎更加出色。您能告诉我为什么 TAS5342LA 在这个范围内更加出色吗? 内部结构是否是一个因素?
此致、
Nishie