This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:应用手册和 PCB 示例中的电容器值不一致

Guru**** 2680525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467006/tlv320aic3100-discrepancy-on-capacitor-value-in-application-note-and-pcb-example

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

第8.2节[1]中的"典型应用"显示、MIC1RP 的直流阻断电容器为0.1uF。 10.2中的布局示例显示所有三个麦克风输入均为1uF。 我假设在8.2中1uF 是 MIC1RP 的预期值?

谢谢、Hari

[1]- www.ti.com/.../tlv320aic3100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    是的、MF 是应用图上的一个拼写错误。 这些直流阻断电容器上的电容应为1uF、与10.2中的布局示例相匹配

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Br Hari