This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:热关断

Guru**** 2556710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462776/lm4952-thermal-shutdown

器件型号:LM4952

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

LM4952具有热关断功能、
LM4952的内部电路是什么?

例如、芯片上的输出缓冲器电路附近是否有内置的温度监测电路?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是正确的 LM4952具有热关断功能、其中器件在内部监控温度。 我 不能评论确切的内部电路、但当器件达到170 C 时、将启用此功能、器件将关断。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt

    感谢您的答复。

    热关断为170°C 时的特定结温是多少?

    是否有图形显示了热关断监测的温度变化与之间的关系
    结温是多少?

    是否有显示结温与外壳温度之间关系的图?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查你的询问。 请期待明天回复。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热关断时的特定结温是170°C?

    当启用热关断时、结温达到170 C  

    是否有一个图形显示了热关断监控的温度变化与之间的关系
    结温是多少?[/报价]

    结温用于监控温度以实现热关断。 如果启用热关断、则是因为结温达到170°C

    是否有一个显示结温与外壳温度间关系的图形?

    虽然我们没有图形、但可以看到热阻增量。 结至外壳的差值为4 C/W、因此对于一个1W 输出、结与外壳之间的差值将为4 C。您可以使用以下公式来确保输出功率(考虑了效率)不会超过最大结温  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sydney Northcutt

    感谢您的答复。

    我想确认的是、  数据表上"吸尘最大额定值"的结温显示的是150℃。 是这样吗?

    热关断温度为170℃、因此它遵循150℃。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的。 结  温最高为150 C、应使用此温度作为最高值来设置您的设计。 在不可预见的用例中使用在170 C 时触发的热关断功能、以防止结温进一步升高并损坏器件。

    此致、
    悉尼诺斯卡特