This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:过流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5142, TAS5342A, TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467369/tas5342la-over-current

器件型号:TAS5342LA
主题中讨论的其他器件:TAS5142、 TAS5342A、

工具与软件:

您好!

1.TAS5342A、TAS5342LA 和 TAS5142的过流限制值与电阻值之间的关系的公式是什么?

我查看了数据表、但只能找到 OC 与 ROC 的表。 此外、数据表中还显示"请参阅本数据表的电气特性、了解编程电阻值和 OC 阈值之间的相关性。" "、但在"电气特性"中找不到公式。

TAS5342A、TAS5342LA

在数据表"6.3建议运行条件"中、规定了 Roc_max=47k Ω、但如果 Roc_max>47k Ω 来降低过流保护值是否存在任何问题?

如数据表所示、我想知道我的问题是否可行。 将 OC 阈值设置得过低可能会导致以下问题:输出功率不足和/或由于过载检测过于敏感而意外关断。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    器件上不允许使用超出电气特性中规定的电阻器。 例如、TAS5342LA 的 Roc 电阻器可能在22k 和47k 之间、容差为5%。 没有有关 OCP 限制与 Roc 的特定公式、但您可以使用该表和过流保护限制测试用例来获取相应的值。 再次以 TAS5342LA 为例、如果您使用39k 电阻器、则可能会预计过流阈值约为6A。

    此致、

    Ramsey