This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:高频率下的 THD + N 特性

Guru**** 2484935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468316/tpa3116d2-thd-n-characteristics-at-high-frequency

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

尊敬的 e2e 支持部门:

 在我们的图25所示的相同条件下、我们是否可以获得 f = 10kHz、20kHz 和30kHz 的任何 THD + N 特征数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 请在下周早些时候对您的问题作出答复。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了数据表中的图表之外、我们没有其他图表。  通常、使用的 LC 滤波器将决定频率响应、这会影响 THD + N 结果。

    此致、

    Ramsey