This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112-Q1:I2C 命令之间的建议等待时间

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467030/tad5112-q1-recommended-wait-time-between-i2c-command

器件型号:TAD5112-Q1

工具与软件:

专家、您好!

您能否提供每个 I2C 命令之间的建议等待时间?

在初始化时、我们将加载大量的 I2C 命令。
然后、我们需要知道我们应该等待多长时间来发送下一条命令。

此致、
Kurmaochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下一条 I2C 命令没有等待时间。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的回答。
    这是为了确保正确接收、但您的答案是否意味着只要每个命令符合数据表上的 I2C 时序要求、它们就会正确接收?

    例如、我担心软件/硬件命令需要额外的等待时间才能访问寄存器。
    不存在任何限制吗?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazki-san

        除了  数据表中的时序要求之外、没有任何时序要求 b/w I2C 命令。 此器件的唯一时序要求是断电/上电时、如第9节:

    IOVDD 和 AVDD 电源轨之间的电源序列可以按任何顺序应用。 不过、 在所有电源稳定后、只能启动 I2C 或 SPI 事务来初始化器件。  对于电源上电要求、T1、T2必须至少为 2ms 以允许器件初始化内部寄存器。  对于电源断电要求、T3、T4必须至少为 10ms .

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash-san、

    我不敢相信。
    此外、我认为我们可以对 SPI 应用相同的要求。
    如果只有 SPI 有特殊要求、请告知我们。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    对于 SPI 也有相同的要求。 SPI 没什么特别的。

    此致、

    Arash