This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:过热保护问题

Guru**** 2486455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436549/tas2563-thermal-protection-issue

器件型号:TAS2563

工具与软件:

伊凡、您好!

我们观察到智能放大器不会在环境温度超过热限值时关闭音频。 器件在55摄氏度下在热处理室进行测试、在 PPC 文件中热限制设置为40摄氏度。 在如此高的温度下、音频长时间持续播放、且智能放大器未保护扬声器。 热保护参数如以下代码片段所示。

请找到随附的 PPC 文件 quake-5、供您参考。

e2e.ti.com/.../CLS0281MAE_2D00_L152_5F00_012924.zip

请告诉我们这里可能会出现什么问题。

此致、

Sriman Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    您是否可以执行类似的测试、但需运行验证面板? 这是 PPC3窗口底部的"V"图标。
    可以选择"Estimated temperature"并检查器件的工作情况、曲线是否超出设置的限值?

    请注意、这种扬声器温度保护功能不会停止音频、而是会随着扬声器温度的升高而降低信号幅度。  

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们在60°C 的热处理室中进行了类似的测试、热限制设置为55°C、 验证窗口打开。 我们观察到、保护算法最初在扬声器温度约为50至60摄氏度时起作用。 在此期间、SAMP 会不断尝试降低音量以保护扬声器、如 snap1和 snap2中所示。 但是、一旦扬声器温度超过65°C、过热保护就会完全失败、我们可以看到、扬声器将以全音量连续播放、直到性能变差。 这可以在 snap3中看到。 在 snap3中、我们可以看到、一旦让扬声器冷却、SAMP 保护算法在65°C 以下开始再次运行。

    总之、我们观察到 SAMP 热保护功能有效运行、仅在50至65摄氏度之间。 超过这个温度、它无法保护扬声器。

    Snap1:

    Snap2:

    SNAP 3:

    SNAP 4:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    您可以尝试使用随附的 PPC3文件快照5吗?
    这可能与扬声器型号具有一些不正确的参数或扬声器保护未正确调节有关。 预期结果是、 如果环境温度较高、在达到最大衰减之前进行保护攻击、而且 不希望出现重复攻击/释放、让我们看看附加的配置是否更稳定。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../CLS0281MAE_2D00_L152_5F00_TI_2D00_112124.ppc3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们使用新的 PPC (Therminit=55)测试了智能放大器、我们观察到与之前完全相同的热响应。 附件图片供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    您知道此扬声器以前是否发运过我们吗? 如果没有、您能否发送其中一些(我们可以通过电子邮件进行跟进)?
    在我看来、热模型可能不正确。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们以前已经向 TI 交付过这款扬声器。 以下是供您参考的扬声器器件型号。

    扬声器部件号:CLS0281MAE-L152

    此致、

    Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    明白了,我找到了一个类似的扬声器,但有透明的隔膜。 我会将其用于我自己的测试、并在几天内返回更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    您是否可以按如下所述进行测试?

    • 将 ThermalLimit (Δ C)调整为最小值0。
    • 打开验证面板并开始记录估计的温度和偏移。
    • 在器件和扬声器处于室温的情况下、开始播放一些测试音调或粉色噪声。
    • 加热扬声器时、您是否看到温度上升?

    您是否知道扬声器供应商指定的扬声器额定工作温度限制是多少?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    通过在室温下使用 ThermalLimit=0测试 SAMP、我们观察到以下响应。 我们在3小时的时间内对其进行了测试、观察到温度没有升高。 音频输出音量很小、但仍在播放。

    扬声器工作温度:-25至60摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    感谢您取得的成绩。 这正如预期。 如果扬声器温度高于保护限值、算法将使音量保持在最低水平。
    如果温度超过限值、对于您的应用、您似乎需要将扬声器完全静音、对吗? 我将检查算法是否可以进行此类更改、并在明天回来提供更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    根据您提到的内容、扬声器温度高于保护限值、算法会将音量保持在最低水平。 但是、在 thermal_limit 设置为55C 等值(在同一线程中检查以上内容)的情况下、不符合此行为。 因此算法无法衰减。 为什么设置的 Thermal_Limit 值在行为上存在差异?

    BR、

    Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekah:

    您好、我们的团队收到了您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢您的耐心等待、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:

    过热保护的目的是控制扬声器自发热(由于音频播放而发热)、使温度低于设定的限值。  在这种情况下、即使没有播放、环境和扬声器的温度也已经高于限值、因此放大器只能以最低的音量播放、但无法采取任何措施来确保其低于限值。 在我看来、由于 Re 增量过大、无法再正确跟踪温度、扬声器保护装置似乎停止工作。

    我要尝试设置保护、使最小音量完全静音。 如果明天有可能、我会再提供进一步的更新。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha、Sriman:

    请在附加的 PPC3文件中尝试使用快照6。 如果这有帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../CLS0281MAE_2D00_L152_5F00_TI_2D00_122724.ppc3

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们测试了新的 PPC、以下是我们的观察结果。

    1.环境温度55度,温度保护工作良好。 我们在24小时连续测试中没有观察到过冲。

    2.虽然温度保护工作正常,但大部分时间音量都会衰减。 如下图所示、 当音频文件播放一次、暂停并在200秒后再次播放时、即使温度低于限制、音频仍以极小的音量播放(有时不播放)。

    3.我们仍然观察到在一定的上限温度(约75度)之后,保护算法就不能工作,音量也不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriman、

    我将审查您的意见、并在我回到办公室后、下周与您联系。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    请使用随附的进行测试、我恢复了尝试修复低容量问题的更改之一。

    e2e.ti.com/.../CLS0281MAE_2D00_L152_5F00_TI_2D00_010625.ppc3

    关于最后一项测试、您期望环境温度是多少? 您不断将温度增加到保护限值之上、如果您升高温度限值 (如75或80、而不是当前值55)(考虑到环境已经远高于限值)、行为是否存在任何差异?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们测试了新的 PPC [快照6、热限值= 55、均衡器=关闭]。  

    以下是室温下的初始响应:

    这个响应符合预期。

    以下是55摄氏度环境温度下经过足够时间后的响应:

    我们仍然观察到 SAMP 会衰减或不播放音频、即使温度低于热限值也是如此。 黄色箭头表示播放短音频文件(1秒)但未观察到音频响应的点。  这对于我们的用例而言是一个严重的问题、因为某些关键音频警报可能会被错过。 请仔细查看。

    此致、

    Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    我将检查我们可以调整的设置、并在明天早上回来。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    进行一些设置更改、请使用随附的文件进行测试。

    e2e.ti.com/.../CLS0281MAE_2D00_L152_5F00_TI_2D00_010925.ppc3

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    此 PPC_925按预期工作。

    在60度环境温度下且 ThermLimit=55进行测试时、我们将观察到以下响应、如图所示。  该算法在阈值温度附近按预期工作、在高于和低于50D 的情况下正确衰减音量。

    但是、在65D 环境温度下进行测试时、控制器会停止工作(请参阅下图)。 我理解这是因为当环境温度较高时、控制器无法将扬声器温度降至低于限值。 但是、在某些特定情况下、我们的扬声器会受到较高环境温度(70D-80D)的影响、而且我们 不希望扬声器在此类情况下播放音频。 因此、是否可以在算法中添加静音功能来阻止音频高于特定的上限阈值(例如60d)。   

    边注中、我有关于发送的 PPC 文件的疑问。 您对算法所做的更改、它们是否反映在 PPC 中的所有快照中、还是仅反映在特定快照中?

    此致、

    Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriman、

    热折返特性可用于此目的。 我将探究此选项以介绍此用例。 我们的问题可能会在下周结束前与您联系。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是否有过热折返特性的更新?

    此致、

    Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    回到您的某个问题、我只对上次使用的快照应用更改、而不是所有更改。

    在这种情况下、使用热折返不会有用、该功能可以应用衰减、但不会完全禁用音频播放、这最终与保护行为类似。

    也许您的系统中已经有了温度传感器、控制器可以使用该传感器在环境温度超过工作限值时手动禁用放大器或停止音频播放?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的澄清。

    在温度控制方面、使用扬声器温度来切断音频播放会更好、这样我们就能确保不会超出扬声器的限制。 有一种方法、我们可以从 SAMP 读取这一点。

    此致、

    Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    您可以配置器件、以通过 SDOUT 发回扬声器估算的温度。 在最终系统集成步骤中执行此操作:

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师