This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC22C:滤波器符合 G.712和 G.722标准

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106, TLV320AIC1110, TLV320AIC22C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468094/tlv320aic22c-filters-comply-with-g-712-and-g-722-standards

器件型号:TLV320AIC22C
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC1106TLV320AIC1110

工具与软件:

TLV320AIC22C 的数据表指出"滤波器符合 G.712和 G.722标准"、这表明其符合 ITU-T G.712、但我找不到适用于 TLV320AIC1106和 TLV320AIC1110的相同措辞。 我可以假设这两个也是符合 G.712吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TLV320AIC1106显示该滤波器符合 G.401标准。 我想两者之间存在一些差异。 我不会假设 TLV320AIC1106符合 G.712。