This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:是否可以断开 USB 连接与 PC 的连接并让 TAS 自引导?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467839/tas2x63evm-is-it-possible-to-disconnect-the-usb-connection-from-the-pc-and-have-the-tas-self-boot

器件型号:TAS2X63EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563

工具与软件:

我有一个 TAS2X63EVM 模块通过 USB 连接到 PPC3。  

我在 ROM 模式下使用 PPC3、音频通过 I2S 连接从另一个 EVM 进行测试(为此、跳线 J27设置为 EXT。)

该模块可由5V 而非 USB 单独供电、因此 我想独立运行 TAS2X63EVM、但找不到有关如何操作的文档。  

是否需要移除跳线 J21 (EEPROM 写保护)? 它可以在加电时从板载 EEPROM 自启动吗?

是否需要遵循引导顺序?

PPC3软件中缺少什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yerko:

    遗憾的是、您所描述的内容无法实现。
    EEPROM 用于其他目的、不能用于将初始化序列写入 TAS2563。

    您提到"用于测试的音频来自另一个 EVM"、您是否意味着要将多个 TAS2563 EVM 连接在一起? 或者这是不同类型的器件 EVM 吗?
    如果您使用2个或更多 TAS2563 EVM、您仍可以使用 PPC3、软件将会识别出同一器件中的多个。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复和澄清。 另一个 EVM 是 Analog Devices DSP、用于通过 I2S 连接到 TAS 进行音频处理。

    因此、我需要使用 MCU 制作原型板并使用 PPC3中生成的终端系统集成代码来引导 TAS?

    此外、 TAS 是否也支持 TDM、以便我可以连接另一个 IC (例如通过 I2S 连接一个耳机放大器)正确?