This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA132:极端电缆长度驱动器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA132, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468063/opa132-extreme-cable-length-driver

器件型号:OPA132
Thread 中讨论的其他器件:OPA211、、 MAX3221

工具与软件:

大家好!
我有一个有趣的项目、我需要创建一个能够通过数千英尺电缆进行信号传输的线路驱动器。 电缆将介于75和110欧姆之间以及1.2和1.7 μ F 之间。

我们的目标是介于40和200 kbaud 之间。

作为参考、我们目前采用的是50kbaud、方法是将 CMOS 电平输出馈送到 OPA211、然后缓冲到推挽式 BJT、从而传输信号30VP2P。  简单而有效:
Current Design

我想知道切换到 OPA132或者 MAX3221 (我们准备发送 RS232)是否会产生更好的结果、或者我们是否应该采取措施从另一个 IC 改进电路设计。

最小和最大波特率为50k 和200k、因此我计算的最小转换率为4.7V/us、以达到全速18.8V/us。

此外、为了降低 ISI、我们仅在转换时产生脉冲、而不是整个时钟周期。 例如:

我想对脉冲应用预加重、但没有看到任何解决方案将其构建到 MAX3221之外的 IC 中。

如果任何人对极端电缆长度的信号传输有经验、不妨尝试一下新的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    运算放大器在驱动高容性负载时将变得不稳定。  可通过对放大器进行补偿来消除此缺点。  通常、这相当于在放大器输出端和电容器之间添加一个电阻器(称为 Riso 方法)。  还有许多其他方法、但最终结果通常是带宽限制明显低于电路的预期带宽。  当您尝试缓冲数字信号时、我认为更好的解决方案可能是使用比较器或数字线路驱动器芯片。  这些类型的器件仅驱动至逻辑高电平或逻辑低电平状态、没有放大器稳定性问题。  它们可能在可以驱动的电容方面仍然存在限制。  我认为您对 MAX3221的想法可能是更好的方法。  您应在与  MAX3221关联的论坛上发帖。  他们可能有其他建议或建议。  您也可以询问比较器论坛。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欣赏帮助艺术 我会交叉发布。