This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:关于睡眠模式的几个问题

Guru**** 2589630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1466327/tad5142-several-questions-regarding-sleep-mode

器件型号:TAD5142

工具与软件:

嗨、团队:

1.我的客户想要将器件重新置于睡眠模式时、只需停止 BCLK 和 FSYNC 并仅等待至少100ms? 我的客户是否需要从 MD0更改为 MD6?  

2.似乎 GPO 始终被锁定。 它锁存为低电平还是高电平?

3.当我的客户退出 TAD5142的睡眠模式时,锁存的 GPO 是否会被释放?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    您共享的步骤是将器件重新置于睡眠模式的正确步骤、没错。 您移除时钟至少100ms、然后根据所需的任何新配置将 MD1更改为 MD6。

    GPO 为高电平有效。 对器件进行完全下电上电时、GPO 将释放。 睡眠模式不会释放 GPO。

    此致、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的答复。 以下句子中的时钟是指 FSYNC 和 BCLK、还是 FSYNC 或 BCLK?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    如果移除任一时钟、则会导致 SYNC 错误、并触发中断。

    此致、
    Jeff McPherson