This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:数字 MEMS 麦克风应用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468159/tlv320aic3100-digital-mems-microphone-application

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

您好!

我们可以将 MEMS 麦克风与 TLV320AIC3100音频编解码器配合使用吗?

如果可能、麦克风的规格应该是什么?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、 MP23DB01HPTR PDM 麦克风适合或者我们是否需要将 I2S 接口 MEMS 麦克风用于 TLV320AIC3100?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    MEMS 麦克风非常好。 该器件还支持 PDM 输入、请参阅 数据表中的第7.3.9.6节。

    满足您的应用要求。 该器件在输入方面非常灵活。 我唯一要检查的是器件内部低噪声 MICBIAS 支持的电源电压。 可用值为2V、2.5V 和3.3V。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的答复。

    我们的设计使用带 WiFi/BT 模块的串行音频接口(已使用 DIN 引脚)。 有什么方法可以将 MEMS 麦克风用于我们的应用吗?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    在这种情况下、数字麦克风时钟可以来自 GPIO1或 DOUT、数字麦克风输入可以进入 GPIO1或 DIN。 您必须牺牲 DOUT 或 DIN、因此使用双工接口时无法正常工作。 您需要使用模拟麦克风。

    此致、
    Jeff McPherson