This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:电源抑制数据

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468439/pcm3168a-power-supply-rejection-data

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

您好!

我的客户想知道是否有 PCM3168A 的测量数据可用于电源抑制数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    该器件非常旧、因此我认为我们手头没有任何 PSRR 数据。 它没有指定限制。 客户是否对其设计关心这一点?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、我需要核实他们为什么特意提出这个问题。 我认为这是因为他们对自己的设计很关注、但会仔细检查。 如果更容易的话、我也可以直接循环使用! 我将暂时解决此问题