This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:查询

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468153/tlv320aic3109-q1-query

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

目前、我们在 设计中使用 TLV320AIC3109-Q1音频编解码器。

根据要求、我们计划使用来自外部低噪声 LDO 的5V 外部麦克风偏置电压、而不是使用 TLV320AIC3109-Q1的内部麦克风偏置电压。

根据数据表建议、内部 MIC 偏置为2V/2.5V/AVDD (3.3V)电压电平。

查询

使用5V 外部偏置电压而不是2V/2.5V/AVDD 电平是否存在任何影响。

注意:

使用外部麦克风偏置选项时、内部麦克风偏置引脚将保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    这没有问题。 在初始化器件时、确保 MICBIAS 保持断电状态。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的确认。