This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563的 LC LPF

Guru**** 2500835 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468846/tas2563-lc-lpf-for-tas2563

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

 我想知道​​​​下图中 LC LPF 中使用的电容器值和电感器值是多少?  此 LC LPF 是否有任何限制?

 或者我们可以直接从 TI 购买"APO54A"和"线缆"吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、  

    应用报告 详细介绍了如何为 PWM 信号选择 LC 滤波器值。

    TAS2563具有 BD 调制方案。 您可以在报告的各部分中找到选择 LC 值所需的信息  5.3.此处表2至表4显示了不同扬声器负载的 LC 值。

    第4.1节至4.3节说明了以下内容:

    • 用于 BD PWM 调制的 LC 滤波器硬件配置
    • LC 滤波器差模分析。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我已随附用于指南的图片:

    适用于 BD 调制方案的相应 LC 滤波器硬件配置:

    每4 Ω、6 Ω 和8 Ω 扬声器负载的建议 BD 调制 LC 滤波器元件:

    如果您的 LC 滤波器板上的元件值和配置在这些规格范围内、则 PWM 信号应具有良好的性能。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 不过、我仍有以下问题。

    (1)在 APO54A 板上、L1、L2、C1、C2和 C3是否分别对应 LBTL、LBTL、CG、CBTL 和 CG?
    (2)如果是、​​ APO54A 上的 L1、L2、C1和 C3的原始值是什么? 以便评估是否需要将元件替换为其他值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、  

    我想补充一点、TI 不销售   APO54A  板。 它的存在是为了本 应用简报的目的。 建议客户构建自己的 LC 滤波器电路块、我已经提供了上面的信息。

    根据  我找到的这个 e2e 帖子、LC 值为7uH 和0.22uF。 作为安全预防措施、建议防止 LC 滤波器的过冲包含一些正负电压检测硬件配置上的电阻。

    我想澄清的是、根据应用简报中的图像、CBTL (或 C2)未填充在 APO54A 上。 我可以同意

    • L1和 L2是 Lbtl。
    • C1和 C3是 CG。

    --------------------------------------------------------------------------------

    我已随附用于指南的图片:

    此处未组装 C2 (或 CBTL):  

    APO54A 板的主题视图:

    根据该螺纹上随附的 e2e 接线柱、用大约4.7k Ω 的电阻组装 R18和 R19:

    我希望我能够提供帮助。 请与我们分享 TAS2563终端设备应用。

    此致、

    Ore.