This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:使用 PCM2706时的输出幅值

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468935/tas6584-q1-output-amplitude-with-pcm2706

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM2706

工具与软件:

我将使用 PCM2706来为 TAS6584-Q1生成 I2S 输入、并使用具有以下设置的 PPC3创建初始寄存器配置:

  • I2S、4通道 BTL 48kHz 16位64Fs
  • PWM 384KHz、BD 调制、  
  • SDOUT 已禁用
  • H 级关断。
  • 热折返关闭。
  • 削波检测关闭。
  • 增益补偿关闭。
  • PVDD 折返关闭。

功率为12V。

当我向 PCM2706发送100%振幅正弦波时、我看到它在输出端严重削波。

我需要将数字音量(寄存器0x40-0x43)设置为大约0x48 (=-12dB 增益)、以便正弦波能够使用大多数0-12V 输出范围而不会被削波。

我不明白为什么0dB 增益会导致正弦波被削波。 我认为0dB 意味着16位采样值的整个范围将涵盖整个 PVDD 输出范围(由于无法实现100%占空比、导致出现一些失真和削波)。

若想了解为何我需要设置-12dB 以免波形削波、我将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    模拟增益设置为您可以调整器件功率放大器部分的增益。  我们允许音频削波、这样我们就可以实现10%的 THD。  您可以调节音量或模拟增益以满足您的需求。

    此致、
    Gregg Scott