This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:PIN 11、FLT 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468765/pcm5102-problem-with-pin-11-flt

器件型号:PCM5102
Thread 中讨论的其他器件: DIR9001

工具与软件:

大家好!

我的问题可能解决在这里。

DAC PCM5102A 有一个小问题。

问题是"PIN 11 - FLT (PIN 11 - FLT)"

DAC 通过 I2S 总线连接至 DIR9001。

当我启动 DAC 时、会出现以下状态:

FLT=GND - DAC 不工作
FLT= 3V3 - DAC 确实工作、但正在缓慢升温

但是、如果我在 FLT=GND 的情况下启动 DAC、然后切换到低延迟(FLT=1、没有3.3V 电阻器)、则 DAC 能够完美地发挥作用。

这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marko:  

    您能否分享原理图以便我先回顾一下? FLT 引脚不应产生 根本不起作用的影响。 FLT 引脚上的 R 大小是多少?

    谢谢!

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    这是我的电路。

    这是否是由于电荷泵引脚上的两个2.2u MKS 造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的防火墙会阻止该链路。 请以 pdf 格式发送。

    我已经看到过不同的问题、当电荷泵无法正常工作或其引脚的电容有问题、但这不是这个特定的问题。 您可以 验证电荷泵是否正常工作。 但我 需要检查原理图、作为初步检查。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://photos.google.com/share/AF1QipMQsH53dZcB691RWMBtjp1sm9tSnUQdGVCjK9LbnciYzXD6-gAiwWyJWpX319CnFA/photo/AF1QipPGboIfvpTAEu_TSbvqgEvwD8nYn1Svd09qLRmA?key=WGFNMkE1d052d1Zha0g0YmVHX1J2LVJfeWNyVEdn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您好!

    以下是有关原理图和测试的一些建议:

    1- 请在引脚位置为每个电源使用专用的去耦电容。

    2-您使用的是1000 μ F、请使用10 μ F 和0.1 μ F (请参阅用户指南)。

    3-使用高阻值电阻作为上拉电阻、如47k 或100k

    4-  在不 向 GND 添加 R 和 C 的情况下测试您的设置(您是否添加了它来消除噼啪噪声?)

    5- 移除  输出端的两个串联电容器中的一个  

     实施/验证 上述内容后、请再次进行检查。 如果问题仍然存在,那么在它工作时测试所有的电源引脚,而不是当它不工作时,特别是电荷泵(VNEG)并 让我知道。

    此致、

    Arash