This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:EVM 设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468908/tas2563-evm-setup

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MB

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

   我今天拿到了 EVM 板、但当我尝试连接它们时、我在 PPC3-EVM-MB 上没有看到可以连接 APO54A 的位置。 (下图中的红圈)

  我应该在哪里将其连接到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 TAS2563 EVM? 该 EVM 安装在 PPC3主板(PPC3主板上没有 TAS2563)的顶部。 LC LPF 应连接至 TAS2563 EVM 上的 D 类输出。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

       我后来发现了。 是这样吗?

      https://imgur.com/lxmZEi2

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、看起来不错!

    此致、
    悉尼诺斯卡特