This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:可以在输出端上使用芯片电感器而不是功率电感器吗?

Guru**** 2596055 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461511/tas6424l-q1-is-it-okay-to-use-chip-inductor-instead-of-power-inductor-on-the-output

器件型号:TAS6424L-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望 在输出端使用芯片电感器、而不是功率电感器。

您是否能够证明它是可以的?

-音频规格- 14.4±0.5V、20±15˚C、4欧姆 、1W、 1KHz

1.频率响应(EQ 平坦)

1kHz

参考

127Hz

0±3dB

10007Hz

0±3dB

2. SN 比率

1kHz

≥60dB

3. THD

1kHz

≤0.5%

4.通道分离

1kHz

≥50dB

10kHz

≥50dB

5.最大功率

10% T.H.D.

≥20W

他们需要将 L4012和 L4014更改为片式电感器。

他们查看了文档 SLOA242、有一些使用片式电感器得到的结果。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    Murata DFE322520FD-3R3M 是一个不错的选择。  请联系 Murata 并查看他们是否已升级此器件。  我相信这个放大器的后缀中带有一个带有"T"的符号。  许多其他公司也会扩大规模。  Murata 下面的 Coilmaster 尺寸相同,也很好。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的支持。

    我还有一个来自客户的问题。

    -我的客户可以更换 TAS6424L-Q1的输出正负吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    是的、可以交换输出。  这是平衡输出、因此交换不是问题。  扬声器上的绝对相位将变化180度。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的支持。

    那么、我不需要更改任何寄存器值、只需交换正负输出就可以了?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    正确。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    希望你度过美好的一天。

    我的客户又问了一个问题。 您可以查看一下吗?

    在数据表的9.3.1.4节中、我可以找到有关连接在一起的 SCLK&MCLK 的文档。

    我认为、如果将0欧姆电阻连接到 R4068、我可以使用此模式。

    您能详细解释一下吗? 我在哪里可以找到有关数据表的更多信息?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    在 TDM 模式下、如果将 SCLK 设置为128或256fs、则 SCLK 和 MCLK 具有相同的频率。  因此、无需提供单独的 MCLK。  您在数据表中找到了相应的部分。  这就是我们所拥有的全部。

    此致、
    Gregg Scott