This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:PFFB 后续问题-特别是关于 EVM 中的错误。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467942/tas3251evm-pffb-follow-up-questions--especially-regarding-the-error-in-the-evm

器件型号:TAS3251EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS3251、TPA3251

工具与软件:

TI 团队:  

我们正在 TAS3251中实施 PFFB、但有两个问题:

  1. 是否有适用于 TAS3251 (或实际上任何类似架构放大器)的 SPICE 模型可用来仿真 PFFB 环路增益、相位裕度等? 备受推崇的 Beardsworth 先生的应用手册表明、测量过冲是调整这些参数的好方法-但最好通过仿真更接近初始值(如果可能)。
  2. 我找到此帖子: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220157/tpa3223-does-the-tpa3223-can-add-the-pffb?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PFFB# 、它似乎指示 EVM 接线不正确... 这一问题是否已得到解决/修复? 如果是、为了确保我们不实施已知错误、我们可以参考电路板/文档的哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于延迟、我们深表歉意。 请预计下周早些时候给您答复。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该放大器没有 SPICE 模型、并且 EVM 尚未更改。 此拓扑尚未针对此特定器件进行测试或设计、但您可以参阅 此应用手册 以了解有关如何在 TPA32xx 器件上实现 PFFB 的信息。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、 、  

    感谢您的答复、但很遗憾、这不能让我们更接近解决方案。 我们已 在该 EVM 的文档中找到问题并找到该错误。 硬件在某个时刻出现正确接线。 因此、我们可以将此问题放在一边、重点讨论 PFFB 主题。


    在这两个版本的应用手册中、PFFB 并不提供有关我们如何设计自己反馈环路的详细信息、而是提供建议来规定将在设计中使用的不同滤波器值、并产生不适合我们应用的增益。 这也意味着 TPA3251 (TAS3251中的后端 IC)是"未知"的、 因此我们应该在设计中放置典型值、然后使用输出上的振铃来确定稳定性。 由于我们无法将这些值用于此应用程序、因此我们无法这样做。  

    由于我们正处于 MNDA 与 TI 的关系、是否能够 与我们分享 TPA3251内反馈环路的详细信息、以便我们能够围绕它设计外部反馈环路、并至少使该环路更接近为确保稳定性所需要的最终值? 即使是内部滤波器的极点和零点也会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会给您发送一封电子邮件、我们可以在其中进一步讨论。

    此致、

    Ramsey