This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PVDD 功率是可变的。 是否需要每次设置最大输出?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468845/tas5825m-pvdd-power-is-variable-do-i-need-to-set-the-maximum-output-every-time

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

我将使用 USB PD 接收器。

因此、我将在5V、9V、12V、15V、20V 的电源中使用它。

每次电源发生变化时、是否必须设置 TAS5825M 的最大输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您要根据 PVDD 调整增益、否则无需设置 TAS5825M 的最大输出。

    此致、

    Ramsey