This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254上升/下降时间的测量标准

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468897/tlv320aic3254-measurement-criteria-for-the-rise-fall-time-of-the-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

工具与软件:

尊敬的支持团队

我找不到关于上升/下降时间测量标准的任何描述。

对于 TLV320AIC3254、应在多大的百分比范围内进行测量?

此致、

长洲子  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nagasako-San,

    上升和下降时间阈值取决于您使用的 IOVDD。 IOVDD=3.3时、范围为30%/70%;IOVDD=1.8时、范围为10%/90%

    此致、
    Jeff McPherson