This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:PBTL 模式下的 TPA3116自举缓冲器

Guru**** 2370220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468178/tpa3116d2-tpa3116-bootstrap-snubbers-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在 PBTL 模式下使用 TPA3116芯片开发电路板。 我想知道如何在该配置上实现自举缓冲器。  在 EVM 原理图上、我看到在 PBTL 模式下 、输出 P 和 N 连接在一起、因此我是否可以在每个通道上仅使用1个缓冲器(一个用于 OUT+、一个用于 OUT-)。 如果可以、那么建议的值是多少? 我应该保持330pF 和10R、还是应该使用两个自举缓冲器的并联值? 680pF 和5R1?  

此致、

Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Salwa、  

    似乎是在 PBTL 模式下实现了预滤波器缓冲器。 将输出连接在一起后、建议在该模式下为每个通道使用一个缓冲器。 还建议在布局上将缓冲器尽可能靠近 TPA3116D2的输出端子。

    330pF 和10R 是可接受的值、无需在此实施并行配置值。  

    此致、
    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈、它确实可以让事情变得清晰。  关于这些前置滤波器缓冲器位置的另一个问题。 在 TPA3116、TPA3118和 TPA3128的 EVM 上、这些前置滤波器缓冲器位于电感器之前、非常靠近自举电容器。 靠近输出端子的是后置滤波器缓冲器、您指的是后置滤波器缓冲器吗?

    此致、
    Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Salwa、  

    在本主题中、我并不是指后置滤波器缓冲器。 我指的是上面原理图中提供的预滤波器缓冲器。  

    您提到的所有新 EVM 都具有预滤波器缓冲器、这些缓冲器遵循每个输出通道的一个缓冲器建议。 这些相同的原理图还具有后置滤波器缓冲器。   

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、我会将预滤波器移至靠近电感器/输出侧的位置。  

    此致、
    Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Salwa、  

    现在结束该主题帖。  

    此致、

    Ore.