This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:器件修订版本功能

Guru**** 2535870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468903/tlv320aic3204-device-revision-functionality

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好、TI 专家:

 TLV320AIC3204器件中显示了不同的修订版本( F 和 G )。  

解封后、除了 fee (标签上的版本 F)和 ggg (标签上的版本 G)、所有裸片标记都相同。

标签上的版本是否与芯片标识上的版本相对应?  2个版本在功能方面是否有差异?

我已经附上了标签和裸片标记的照片。

感谢您并希望您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个不同的版本应该具有相同的功能。 它们的制造方式略有不同、但功能应该相同。 如果您在器件方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mir Jeffres、  

    感谢您的快速响应。 只是一个跟进问题、您刚才提到的内容稍有不同、能否说明新修订后出现的微小差异?  

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉我的回答有误导性。 此版本是一个内部指标、表明制造工艺得到了改进、但客户的性能是相同的。  

    -mir