This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:前几秒的音频播放声音有所不同

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461598/tas2505-first-few-seconds-of-audio-play-sound-different

器件型号:TAS2505

工具与软件:

您好!  

我们在其中一种定制设计中使用 TAS2505音频编解码器。 编解码器通过 SAI 和 I2C 连接至我们的主板。 我们使用 Linux 6.12来控制音频接口。  

我们注意到、音频流的前几秒没有按预期发声。 如果我们使用扬声器测试在一个循环中多次播放相当短的音频文件、我们会注意到、在第一个循环中、音频会失真/不同。 所有其他环路的声音都符合预期。 我们还测试了其他音频文件。 在某些其他音频文件(正弦波、录音)中、失真不太明显。

有人知道导致此问题的原因吗? 编解码器是否在前几秒钟内自动添加了一些滤波?  

此致、  

Yoshi.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoshi、

    TAS2505是智能放大器、而不是编解码器。  

    要进一步调试您的应用、请在您的设置中共享正在使用的原理图。  

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoshi、

    由于未提供反馈、我将关闭该主题。  

    如果需要任何帮助、请告诉我们。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此问题是由智能放大器的软步进特性引起的。

    问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  

    此致、

    Ore.