This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212EVM-K:PurePath Console 3无法通过 USB 连接到 TAA5212EVM-K (Windows 11)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212EVM-K, TAA5212, TAS6584Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468219/taa5212evm-k-purepath-console-3-cannot-connect-to-taa5212evm-k-via-usb-windows-11

器件型号:TAA5212EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAA5212TAS6584Q1EVM

工具与软件:

无法通过 USB 连接到 PPC3上的 TAA5212EVM-K。 (窗口11)
屏幕的左下角固定显示"TAA5212 - OFFLINE"。
设备管理器显示 TI USB 音频 UAC2.0以及 Windows 和 TAA5212EVM-K 之间的连接似乎正常工作。

另一台 PC (windows 10)已确认连接。

虽然设备不同、但症状可能与以下情况类似。

TAS6584Q1EVM:PurePath Console 3 v3.0.1内部版本306和 TAS6584 3.03无法通过 USB 连接到 EVM (Windows 11)
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224017/tas6584q1evm-purepath-console-3-v3-2-1-build-306-tas6584-3-03-cannot-connect-to-evm-through-usb-windows-11

您能建议一种解决此问题的方法吗?
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurita、

    右键单击屏幕左下角的扬声器图标。 单击"声音"、导航到录音选项卡、并确保 选择了 Line-TI USB Audio UAC2.0。 此选项也应该可用。

    另外、请尝试使用新的 micro-USB 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。

    我曾尝试选择 TI USB 音频 UAC2.0用于声音输入和输出、并更换了一些 USB 电缆、但仍然处于离线状态。

    我的问题还可能是什么原因、我还应该尝试什么?
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试卸载并重新安装 TAx5xxx 应用。  https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually

    此外、您是否能够通过 I2C 监控器直接写入 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装 TAx5xxx EVM 应用未显示变化。

    我曾尝试从 I2C 监视器的"I/O"选项卡中写入和读取寄存器、但显示为"离线模式"。
    我检查了 AC-MB 的 SDA 和 SCL、但信号没有发生变化。

    以下是 I/O 选项卡显示屏。

    ==输入
    w a0 00 00 #设置第0页
    w a0 01 01 #软件复位
    W a0 02 09 #使用 AVDD > 2V 且所有 VDDIO 电平进行唤醒
    w a0 10 50 #将 DOUT 配置为主要 ASI (PASI) DOUT
    w a0 19 00 # 1数据输入和1数据输出用于 PASI
    R a0 02 01
    R a0 10 01
    R a0 19 01

    ==输出
    #写命令在第1行
    离线模式:写入命令成功
    #写命令在第2行
    离线模式:写入命令成功
    #写命令在第3行
    离线模式:写入命令成功
    #写命令在第4行
    离线模式:写入命令成功
    #写命令在第5行
    离线模式:写入命令成功
    #读取命令在第6行: r a0 02 01
    09.
    #读取命令在第7行: r a0 10 01
    50.
    #读取命令在第8行: r a0 19 01.
    00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尝试单独通过 USB 将 EVM 连接到您的 PC。 通常、与计算机塔式机、多显示器或调制解调器的许多连接都可能会误导 USB 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon:

    我可以使用 PPC3通过 USB 连接到 TAA5212EVM-K。
    仅通过 USB 将 EVM 连接到 PC、PPC3能够识别它。
    我有一个通过 USB Type C 连接的子监视器、这似乎是导致该子监视器出现问题的原因。

    感谢您的快速而清晰的答复。