This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:PCM1822IRTER 音频本底噪声变为高电平

Guru**** 2649875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469944/pcm1822-pcm1822irter-audio-noise-floor-goes-high

器件型号:PCM1822

工具与软件:

您好、官:

我们使用 PCM1822IRTER 作为 ADC、而且我的音频源是单端的。 (在实验过程中、音频源来自笔记本电脑的 AUX、AUX_L_GND 和 AUX_R_GND 来自笔记本电脑的 AUX GND 引脚)。

我们遇到了一个问题。 如果电源和音频源均来自笔记本电脑、则本底噪声较高。 但是、如果电源和音频源来自不同的来源(例如、音频源来自笔记本电脑、电源来自电源)、则不存在本底噪声问题。 您能否详细讲述根本原因是什么、以及当电源和音频源来自同一来源时、我们如何解决此问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    几个潜在的根本原因:

    • 可能存在接地环路问题、这会引起不必要的噪声。 笔记本电脑的接地会承载来自内部电路的开关噪声、内部电路会耦合到 ADC 输入中
    • 笔记本电脑的电源可能有噪声(尤其是 USB 电源)、电源的数字噪声可注入音频信号。

    外部电源通常是干净的电源、因此您不会看到此问题。

    一种潜在的解决方案是:

    • 检查 AGND 和 DGND 是否在单点分开或正确连接、以尽可能缩短 AUX_R 和 AUX_L 之间的电流路径
    • 在电源轨或 LPF 上添加铁氧体磁珠