This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:音频 DAC EVM 可用性?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, TAD5212, PCM1680, PCM4104, TAD5142, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467274/pcm1681-audio-dac-evm-availability

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件:PCM1680PCM4104、PCM1789、 TAD5142、TAD5212、 PCM5242

工具与软件:

您好、TI 团队!

我正在寻找一款具有评估板的4通道 DAC @ 192kSPS、但我不太幸运。

我注意到一个7年的主题、说其中一个在作品中:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707125/pcm1681-pcm1680-pcm1681-pcm1690-evm

我还可以在 PCM1680/81/90网页上看到对 EVM 的引用。

在哪里可以获取多通道 DAC 开发板?

谢谢!

-Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    在某种程度上,它是计划使它(正如保罗提到在那篇文章)  然而 ,由于不断变化的优先事项和资源,它 从来没有发生.    产品页面中的用户指南(类似于 PCM4104)   已过时且不提供、但它 作为原理图参考指南。

    我们计划  今年再次针对 PCM1691/81开发 EVM。 但我们还没有为其计划时间表。

    此致、

    Arash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  我需要尽快评估某件事、这将影响我选择的部分。  这是令人失望的,但不能得到帮助。

    您是否可以建议2通道 DAC、其中器件最靠近 PCM1691/81并且还有一个 EVM?  理想情况下、只需极少的固件更改即可切换到 PCM1691/81。

    再次感谢、

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     另一个 具有 闭合引脚排列的 DAC 是 PCM1789、但该 DAC 也没有 EVM。

    我们的  性能出色且具有 EVM 的新立体声 DAC 系列  (例如 TAD5142 (HW)或 TAD5212 (SW))将是一种选择。

    另一个(也是更简单) 也具有 EVM 的器件是 PCM510x (HW)系列或 PCM5242/5121 (SW)。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Arash!