This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:TU-T G.711和 G.712 PCM 编解码器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468093/tac5111-tu-t-g-711-and-g-712-pcm-codecs

器件型号:TAC5111
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC1110

工具与软件:

是否有可能引入使用 TAC511实现 ITU-T G.711和 G.712 PCM 编解码器的案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nomura-San、

    我们无法完全支持编解码器内的这些标准。 您可以通过8kHz 采样和16位深度实现接近、但8位深度不可用。 则需要进行一些外部处理。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    感谢您的解释。 让我继续一会。 如果您知道以下内容、能否告诉我? TAC5111在 TLV320AIC1110的网站上推出、该器件具有 ITU-T G.711代码和滤波器、并将 G.712纳入考量、称"本产品有一个新版本。" 因此、您公司的 ITU-T G.711/G.712兼容 PCM_CODEC 似乎逐渐消失。 固定电话的 G.711/G.712标准是 ITU-T 国际标准、全球各国曾经使用固定电话、但我们是否应该认为、包括发展中国家在内、这些标准已不再使用(或接近使用)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nomura-San、

    我们并没有直接以电话应用为目标、包括这些标准所需的 mu 和法律编码。 我们假设这些编码器是在远距离传输之前在主机端发生的。 我现在对这些标准的相关性不是很确定。 如果您需要这些编码、AIC1110仍处于激活状态、但它们未直接包含在我们的较新产品中。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、感谢您的讲解。 我理解这个。

    谢谢、此致、

    野村大辅