This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:询问有关 Hi-Z 的信息

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1470564/tpa3111d1-inquiry-about-hi-z

器件型号:TPA3111D1

工具与软件:

嗨、团队:

下面有三个问题

[问题1]
如果 OUTP 或 OUTN 短接到 PGND、则输出在哪个阶段变为 Hi-Z?
a.直流检测(第7.3.5节)
b.短路保护和自动恢复功能(第7.3.6节)

[问题2]
如果输出由于过程 A 而变为 Hi-Z、则提到需要一个 PVCC 周期进行恢复。
这是否意味着必须将 PVCC 降至某个电压以下、然后恢复到电源电压?
如果是、应将 PVCC 降低到什么电压、并应将其保持在该电平多长时间?

[问题3]
如果输出由于过程 B 而变为 Hi-Z、我们提到自动恢复可能会通过直接连接 FAULT 和 SD 来实现。
在这种情况下、器件是在 SD 变为低电平还是变为高电平时恢复?
第7.3.6节(短路保护和自动恢复功能)建议在低电平时进行恢复、而第5节(引脚配置和功能)指示在高电平时启用输出。 哪项正确?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goto、  

     问题1

    根据 DS、如果输出引脚上的故障电容器导致直流电流流过扬声器、OUT_P_N 将变为高阻抗。 这是直流检测功能的基础。  

    在短路保护方面、当输出端子之间或输出级上的 GND 之间可能发生意外短路时、这基本上会导致过多电流流过输出端、从而触发 FAULT 引脚进入低电平状态并导致输出级进入 Hi-Z 状态。

    我想说这两种情况都会导致输出终端进入 Hi-Z。

      

    问题2  

    要对 PVCC 下电上电、请将其拉至 GND 几 ms 或当 器件已准备好在应用中进行播放时。 下面是 PVCC 可以达到的最小值。 应考虑拉至 GND、这必须是尽可能接近 GND (0V)的 GND。  

    PVCC 的最低工作电压应远低于8V、但我的建议是接地以实现真正的下电上电。

    问题3

    SD 引脚应上拉至高电平以启用输出回放、当该引脚为低电平时、它会禁用输出并在输出级导致 Hi-Z 状态。 当输出为 Hi-Z 时、短路保护锁存器启用、因此 Hi-Z 状态首先会出现。 将 SD 短接至 FAULT 引脚将允许器件尝试从 Hi-Z 状态恢复并在 IC 发现电气短路状态时播放。

    如果在输出中遇到真正的短路问题并且发生了自动恢复、则浪涌电流产生的噪声将会出现在输出播放中。  

    关断引脚应低于0.8V 才能被视为"低电平"。 在输出级回放期间、此引脚通常应高于2V。

    我希望这对你的决心来说是足够的信息。

    此致、

    Ore.