This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:TPA3139D2

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1471289/tpa3139d2-tpa-3139d2

器件型号:TPA3139D2

工具与软件:

您好!

我们正在将 TPA 3139D2芯片用于音频 D 类放大器。 在测试时,芯片进入关断模式(低),根据设计,我们通过100K 电阻将其拉高至 AVcc (12V)。 如何从 SHUTDOWN 模式进入 NORMAL 模式。 在这方面需要一些帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    您的系统中很可能出现过热、过流或直流等问题、从而导致器件触发保护功能。 如果问题不再存在、器件应自动从 FAULT 状态中恢复;如果问题仍然存在、器件将保持关断状态。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师