This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:如何设计 PFFB

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469620/tas3251evm-how-to-design-pffb

器件型号:TAS3251EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS3251、TPA3251

工具与软件:

您好!

我的问题基本上与中的问题相同: tas3251evm-pffb-follow-ups-questions--尤其是-with-the-error-in-the-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas3251%20pffb#、其中也 没有给出具体答案。

请提供所有必要的公式、用于计算具有各种输出滤波器配置的 TAS3251的稳定 PFFB 实现。

是否有用于 参数化 PFFB 组件的工具(例如在 Excel 中)?

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    如需使用 TPA3251设计 PFFB 网络、请参阅 此应用手册。 其他配置尚未经过测试和验证、因此需要测试偏差。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:
    我知道应用手册。 我希望您能够有一个计算基础来为此特定放大器模型设计 PFFB 电路。

    欢迎您通过电子邮件发送该工具, MDNA 与我们的公司也没有问题。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    Ramsey 目前因工作差旅不在办公室、将能够在一周结束前与您联系。 感谢您的耐心等待!  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    除了应用手册中的建议之外、我们没有任何其他文档。

    此致、

    Ramsey