This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:AREG 最大 mA 可用于外部其他 电路(超出内部抽取器负载)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469819/pcmd3180-areg-max-ma-available-for-external-misc-circuits-beyond-internal-decimator-load

器件型号:PCMD3180

工具与软件:

好消息是、前端(AVDD、实际上是数字抽取部分、而不是模拟部分)可以在1.8V 下运行、并将 IOVDD 保持在3.3V [允许柔性上的麦克风在1.8V 下具有低 EMI、而不是天线]。

AREG (片上稳压器)似乎可以连接到 AVDD 并提供此1.8V 电压、正确吗?

然后、可以使用与抽取器相同的电源为 PDM 麦克风供电(涉及的全部为1.8V I/O)。

我的主要问题是 AREG (片上)电源的电流有多大?  我没有看到它列出。  我计划使用8个 mics、总计关于9 mA;AREG 除了其抽取器职责外、能否处理这一增加的负载?  如果可能的话、我更愿意了解 AREG 最大容量、而不是"8个麦克风应该没问题"、这样我就可以轻松获得稳压器裕度。

谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续行动。  我准备进行极低噪声、高 SNR 的 PDM 麦克风设置。  由于连接到 AVDD 的片上电路全部为数字电路、是否有可能将部分数字噪声传回 AVDD 上的电容器、然后传回 PDM 麦克风?  所以、即使 AREG 具有令人印象深刻的低噪声规格、它也会因 AVDD 噪声而降级或抵消、对吧?  如果您同意上述说法、那么只馈送麦克风电源输入的低成本、低噪声 LDO (3.3到1.8)将是最佳解决方案?  我希望 AREG 仍然能在连接到 AVDD 时正常工作(以避免使用第二个 LDO)。  谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错。  PAD 17 AREG 说明似乎意味着片上稳压器向焊盘产生1.8V 电压、但我误解了它、因为如果我假设这样做、EVM 板无法工作。  我发现唯一可行的设置是让1.8V 分立式 LDO 馈电 AVDD 并将其连接到 AREG...并将 PDM MICS 连接到 AVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起所有的答复,但在调试现在和发现.

    要尝试仅获得一个1.8V LDO (用于 PDM 麦克风、超低噪声轨)、我是否可以将 AVDD 连接到 IOVDD (3.3V)、然后 IOVDD 应该激活片上1.8V AREG、馈送内部抽取器逻辑?  这是否也会将 PDM CLK & DAT1/2逻辑电平设置为1.8V? (无需另外的1.8V LDO 为 AVDD 供电)。

    我的目标是1.8V PDM 麦克风(低 EMI)、3.3V 编解码器 TDM I/O (我的 CPU 需要3.3V)和最低硬件。  谢谢、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于延迟、我们将在星期五之前更新回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    没有寄存器设置强制 PDM 逻辑电平为1.8V。 PDM 逻辑将跟随 IOVDD。 如果您需要低噪声选项、我建议为 PDM 接口使用 LDO 或电平转换器。

    仅当 AVDD 低于1.98V 时、才建议使用外部 AREG 电源。 否则、我们建议将1.8V 输出去耦、将其接地、而不加载额外的电路。 AREG 需要保持稳定的1.8V。

    AVDD 和 IOVDD 可以作为单电源连接在一起:

    • 无论是3.3V 还是1.8V、我建议在两者之间使用铁氧体磁珠。
    • 对整个系统使用单个1.8V 电源、将1.8V 连接到 AVDD、并将 AVDD 用于 PDM 电路。