This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840EVM:PCM1840EVM

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1472224/pcm1840evm-pcm1840evm

器件型号:PCM1840EVM

工具与软件:

我们的一位客户申请以下有关器件型号的信息: PCM1840EVM。

"我对器件型号感兴趣: PCM1840EVM

几个问题:

0.电路板是否在192kHz 采样率下为每个通道提供4通道?
0.5麦克风输入类似于"平衡"输入-差分
EVM 套件的板载放大器?
0.6如果是、差动放大器电路是否可用/可获得许可的 IP?

1.是否可以"同步"两个或多个此类板?
1.5它们如何通过物理连接来实现这一点?


2.是否有有关如何获取数字音频的软件规格/示例
样片?

3.是否可以使用 TI EVM 套件进行生产? 正如在中所述、过于疯狂
它就会在我们自己的 PCB 板上制造工厂、是否要把这个套件作为参考?

4.要离开,还需要考虑哪些其他许可
来定制生产?

非常感谢! 我希望我的问题编号方案至少是一个
尝试在左侧..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.是的、每个通道都可以在192kHz 采样频率下进行处理

    0.5:ADC 仅支持差分输入、并且 EVM 中设计了一个板载麦克风

    1.如果是通过时钟同步、则表示音频输出以菊花链形式连接到共享的 TDM 总线、那么答案是否定的 器件由硬件控制、因此没有软件编码的算法支持用户配置输出数据时隙位置。 因此、如果两个器件在 SDOUT 处连接、则来自每个器件的数据将相互冲突。

    2.您可以用示波器探测 SDOUT 以验证记录。 您也可以使用"Audacity"数字音频分析仪来录制音频。

    3.您可以使用 EVM 原理图、BOM 和 PCB 图片作为自己设计的参考

    4.无需许可、只需确保德州仪器(TI)未作为定制构建电路板的设计人员编写到丝印层上即可。