This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4549B:我想找到一个支持 AC97 v2.3的编解码器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4550B, TPA6166A2, LM4546B, LM4549B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1471648/lm4549b-i-want-to-find-a-codec-that-support-ac97-v2-3

器件型号:LM4549B
主题中讨论的其他器件:TPA6166A2LM4546B、LM4550B、

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我想找一个支持 AC97 v2.3的编解码器来代替 AD1981BJSTZ。 您能为您提供帮助吗?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    看起来我们只有支持 AC97 v2.1的编解码器、您是否需要 v2.3的插孔检测功能或其他功能? 我们的 AC97 v2.1编解码器包括 LM4550B、LM4549B 和 LM4546B。  我们建议一些包含插孔检测功能的较新编解码器、或者 将带插孔检测 IC 的独立 TPA6166A2与我们的 AC97编解码器相结合、或许能够解决 v2.1插孔检测不足的问题。 请告诉我您需要 AD1981BJSTZ 的哪些特性、我们可以帮助您找到 TI 解决方案。

    此致!
    MIR