This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:TPS565201DDCR

Guru**** 2927690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468232/tps565201-tps565201ddcr

器件型号:TPS565201

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我是 Chauhan Mihir、我目前在 Aimtron Technologies Pvt. Ltd.担任高级硬件设计工程师。 最近、我一直在从事一个项目、目前该项目处于试点运行阶段、我们正在考虑使用 TPS565201DDCR 来满足我们的5V 输出电压和4A 的可持续电流容量要求。

不过、我们关注此 IC 的散热。 那么、您能否分享指南和技术文档来帮助我们设计精确的布局、以实现适当散热并避免 IC 故障。

谢谢。此致

Mihir Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mihir

    请通过以下链接查看此器件的热分析应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva937/slva937.pdf?ts = 1738236676936&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS565201

    我们的同事正在中国新年假期、请期待我们的回复延迟。

    谢谢。

    BRS

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruby、

    感谢您共享热分析应用手册的链接。 我会查看本文档、如果我有任何问题、请告诉您。

    我理解中国新年假期的延误、也很感激。

    期待您的同事在可用时提供意见。

    此致、
    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

    谢谢。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢文档、我们将遵循文档中提到的相同提示。 在关闭此票证之前、只是不知道 审查 PCB 布局的过程。

    谢谢

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mihir:

    我不确定是否有 TI FAE 来支持您的公司。 如果支持、您可以将其发送给 FAE、他们可以通过电子邮件找到我们。

    另一种常见的方法是在 E2E 上上传 PCB 布局。 此论坛支持上传图片或文件的功能。 您可以使用其中的降压转换器上传部分布局文件(如果这对您的公司是机密信息、请在上传之前删除布局的其余部分)、以便我们查看并附上相应的原理图。 这对我们来说是有益的。 有些客户只是发送了布局采集数据供我们之前查看、但老实说、这不容易阅读。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。 很抱歉耽误你的时间。 我们将通过 E2E 支持进行布局验证/审核。 现在我要关闭票。 如果我们需要进一步支持、我们将生成新 TT。

    感谢您的支持

    Mihir