This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254如何在 PurePath Studio Portable 中设置 PLL

Guru**** 2591990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1470820/tlv320aic3254-tlv320aic3254-how-to-set-pll-in-purepath-studio-portable

器件型号:TLV320AIC3254

工具与软件:

我们已经根据图生成了代码并成功将其上传到我们的电路板、但无论是在 OUT1还是在 OUT2上、我们都无法获得任何输出。
我们还手动更改了某些寄存器(打开 AVDD、更改 PLL)、但我们没有得到任何输出信号。
我们还不清楚可以使用什么 DSP_D_DSP_A 组件、我们尝试了将各种其他组件连接到该组件、但它始终显示错误消息。


1) 1)是否可以在 PurePath Studio Portable 中以图形方式设置 PLL 值?
2) 2)我们应该在设计中改变什么来实现任何输出? SPI 通信正常运行、我们可以对寄存器进行写入和读取。
3) 3)我们可以在不订购 EVK 的情况下解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不建议尝试通过 PPS 调整 PLL。 PPS 只适合控制 DSP 流。

    如果您要调整其他寄存器、我建议通过 EVM GUI 进行调整: https://dr-download.ti.com/software-development/support-software/MD-eljo8DiVO3/01.00.00.0D/slac214d.zip

    EVM 运行不是必需的、您可以使用命令行界面记录 I2C 写入。  

    DSP_D_DSP_A 块用于在 DSP 的 ADC 侧和 DAC 侧之间传输数据。 看起来您正在通过 ADC 拉入模拟数据、进行一些处理、然后通过 DAC 输出。 尝试改用 DSP_A_DSP_D 块。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、使用另一个工具设置 PLL 时正常工作。

    我们还订购了评估板,这使配置变得容易得多。