This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:与其他器件的同步

Guru**** 2838870 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM1840, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473029/pcm1840-synchronization-with-other-devices

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件:PCM1681TLV320ADC3140

工具与软件:

嗨、团队:

我想将 PCM1840与 PCM1681同步并使用相同的时钟。
ADC/DAC 都通过从模式运行和 DSP 作为主模式的4通道 TDM 进行通信。
但是、由于 BCLK 的极性与 FSYNC 的极性相反、我们认为不能使用相同的时钟。
如果有一种方法可以通过设置 ADC/DAC 侧来实现此目的、请告诉我。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件都由硬件控制、因此音频数据格式的灵活性有限。 两个器件的 TDM 模式格式是固定的、不能在内部更改。

    我建议使用 SW 控制的 ADC 版本(TLV320ADC3140)、该版本允许您更改 BCLK 和 FSYNC 极性以满足系统需求。

    否则、可以实现一个简单的非门或 D 型触发器 、以生成反相 FSYNC