This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:可以降低增益?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1651, RES11A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473378/ina1650-q1-lower-gain-possible

器件型号:INA1650-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA1651RES11A-Q1

工具与软件:

亲爱的大家、这是 INA1651上的另一个问题、(您现在已经很清楚了!) 我计划实施为平衡线路接收器(单电源)。

该器件保证了出色的性能、我很高兴能够加以利用。 只有一个方面不能完全适合我的应用:它具有太多增益。  

这会影响最大输入信号。  

因此我的问题是:是否可以在一定程度上配置-6dB 增益? 为了获得与两个输入信号具有相同振幅的平衡信号? 实际上、我不喜欢使用电阻器来衰减输入信号。

非常感谢!

Matteo