This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:寄存器检查

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1472910/tas5805m-register-check

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5805

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

在 TAS5805M 器件的调试过程中、我们发现当 PVDD 电源电压为12V 时、该器件可正常工作;但当 PVDD 电源电压升高至24V 时、功率放大器会触发保护机制。 调整相关寄存器参数后、器件可以在24V 电源条件下恢复正常运行。 现在、我们希望您协助检查以下寄存器配置是否合理、以确保系统的稳定性和可靠性。 感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../amp_5F00_i2s_5F00_tas5805.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    期待我们的专家尽快作出回应。 它们当前不可用。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有可以测试代码的软件环境。 如果这是使用 PPC3生成的、那么它应该可以正常运行。  

    此致、

    Ramsey